This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关电池平衡的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350761/bq40z80-questions-about-cell-balancing

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

对于 BQ40Z80的内部和外部电池平衡、我有几个问题。 我已经使用我的4S 电池完成了几个学习周期、并成功地将我的更新状态设置为14、这是计算平衡时间所必须的。 该函数的 GG 文件附在下方

1. 什么应该是我的 UpdateStatus()为内部平衡。 解释学习周期的文档说,在保存 golden 文件之前,我应该把我的 UpdateStatus()更改为2 ,这将禁用电量监测。 我注意到、禁用电量监测后、该器件不计算电芯平衡时间。 基本上,如果我有除14之外的任何其他 UpdateStatus ()值,那么电量监测计是否不会计算平衡时间,从而禁用电池平衡? 当 UpdateStatus()为14时,内部电池平衡工作。

2.关于外部均衡、我目前使用的是 TRM 中的原理图如下、即使是7节电池也是不需要的。



此设置的问题是、每当我填充 MOSFET 并从内部平衡切换到外部平衡时、电池电压读数都会受到影响。 例如、如果所有电池的电压均为3.8V、有些电池的读数为1.7V、但有些电池的读数大于5伏。 我在两个电路板上尝试了相同的电路、结果大致相同。 在其中一个电路板中、移除 MOSFET 并切换回内部平衡会使电芯电压读数恢复正常。 但在另一个板上、即使在移除 MOSFET 并关闭电池平衡功能后、电芯电压读数仍然不正确(我认为此板可能已损坏)。

在这个论坛中、我看到一些帖子说、电容器应放置在 VCx 输入之间、而不是从 VCx 到接地。 这对我的情况有什么帮助吗? 如果没有,你们遇到任何类似的情况,并有任何提示给我? 希望很快收到团队的反馈。


e2e.ti.com/.../40z80_5F00_ls14.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    [报价 userid="548908" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350761/bq40z80-questions-about-cell-balancing "]什么应该是我的 UpdateStatus ()用于内部平衡。 解释学习周期的文档说,在保存 golden 文件之前,我应该把我的 UpdateStatus()更改为2 ,这将禁用电量监测。 我注意到、禁用电量监测后、该器件不计算电芯平衡时间。 基本上,如果我有除14之外的任何其他 UpdateStatus ()值,那么电量监测计是否不会计算平衡时间,从而禁用电池平衡? 当 UpdateStatus()为14时,内部电池平衡工作。 .[/报价]

    我相信这是正确的。 在实现电芯平衡之前、LStatus 应为0x0E 或14。

    Unknown 说:
    关于外部平衡,我目前正在使用 TRM 中存在的以下原理图,即使是不必要的7S 部件。

    关于电容器、我认为它们应该在 VCx 输入之间实现。 下面是 bq40z80EVM、它们在此方向也进行了配置。

    请告诉我这是否能够缓解这一问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Anthony、

    我认为这是正确的。 在实施电芯平衡之前、LStatus 应为0x0E 或14。

    因此、即使在我将板发送给用户时、也应该设置"GAUGE_EN"位? 将该位保持为高电平是否会对容量计算造成任何阻碍?

     我会在对外部电池平衡电路进行测试后再向您谈谈该电路。 TRM 和 EVM 数据表中提供的电池平衡电路是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我尝试在 PCB 上进行一些更改、以实现新设置。 由于电池处于满电量状态、我曾尝试对电池进行放电、因此我没有日志、而是使用图形进行监控。

    请注意、如果使用万用表进行测量、则电池平衡已关闭、并且所有电池都处于类似的电压、但电量监测计读取的电压不同。 有人知道这可能是什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    [报价 userid="548908" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350761/bq40z80-questions-about-cell-balancing/5151130 #5151130"]因此、即使是在我将该板发送给用户时、也应该设置"gauge _ EN"位? 将该位保持为高电平是否会对容量计算造成任何阻碍?

    我认为、在学习周期结束时、我认为应该通过将 Update Status 更改为02来清除 ITEN、同时也应该会清除 GAUGE_EN 位。 当用户接收到该信号并发送 GAUGE_EN 命令时、应设置 ITEN 和 GAUGE_EN 位。 一旦用户完成另一个放电-放松-充电-放松周期、更新状态应变为0E、因为应该已经发生字段 QMax 更新。

    注意,如果使用万用表进行测量,电池平衡已关闭,并且所有电池都处于类似电压,但电量监测计的读数不同。 有任何想法可能导致这种情况?

    您能否告诉我、万用表报告的电压与监测计有何不同? 电量监测计具有电压校准功能、如果报告不同的电压、则可以实现该功能。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池上的电压现在是4,059,405405740540584057。 以下是我读取的电压范围:

    GND 和 VC1 2206

    VC1和 VC2 8293

    VC2和 VC3 0010

    VC3和 VC4 5663

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    这似乎与监测计和万用表有极端的差异。 是否可以分享监测计的 bqStudio 的快速日志、以便我们进行更深入的了解?

    此外、如果您想分享此 PCB 的原理图、我们也可以查看该原理图。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    "我不会骗你的,我不会伤害你的,我不会伤害你的。" 我已经向您发送了朋友申请、请接受、我会通过私人消息将原理图分享给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、请找到以下几个日志文件、其中一个稳定日志在另一个 BMS 上完成、以显示参考、而不稳定日志是我最初发布的 BMS。

    稳定的日志文件
    e2e.ti.com/.../4530.4s_5F00_1p_5F00_stable.log

    不稳定的日志文件
    e2e.ti.com/.../8244.4s_5F00_1p_5F00_unstable.log


    器件处于静止状态、没有从 BMS 汲取电流、但不稳定的日志文件报告出现负电流波动。 我开始认为 IC 本身一定已经损坏了、但我仍在寻找其背后的原因/来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    我已接受您朋友的请求、请将原理图发送到那里、以便我们可以更深入地研究该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺