This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377:FB、EN/UVLO 泄漏电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355577/tps61377-fb-en-uvlo-leakage-current

器件型号:TPS61377

您好!

1) 1)进入 FB 引脚的最大漏电流针对 IC 被禁用且结温高达85 °C 的情况而指定。
  请指定启用 IC 且结温高达125 °C 时的最大漏电流。

2) 2) 请指定 当 电压低于 UVLO 上升阈值且结温高达125 °C 时、进入 EN/UVLO 引脚的最大漏电流

提前感谢。

此致、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    让我检查一下并提供今天的反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    我们没有与您提到的条件完全匹配的数据。 以下是最接近这些条件的数据:

    • FB 引脚泄漏当 IC 禁用且结温为125°C 时、432器件共有:最大泄漏电流为7.3nA。
      • 启用 IC 时、FB 泄漏电流几乎相同。
    • 当 Vin = EN = 20V 且结温为125°C 时、EN/UVLO 引脚泄漏、总共16个单元: 最大泄漏为25.8nA。
      • VIN 高于或低于 UVLO 对这种 EN 泄漏没有影响、因为在关断状态下未启用下拉电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    1) 1)您是否可以确认、在温度高于85 °C 时、FB 引脚泄漏电流的估算是一种保守的方法、温度每升高10 K 倍、 例如、针对105 °C 的泄漏电流估计值:16nA (85 °C 数据表中给出的泄漏电流)* 2 * 2 = 64nA。

    2) 2)对于 EN/UVLO 泄漏电流高于 UVLO 上升阈值、我感到有点困惑。 数据表指出拉电流为1.75...2.25 uA。 我在思考中有什么错误。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    Lei 不在办公室,直到下周开始。 请期待一个详细的答案。

    1)一般来说, 我相信更多的测量在432单元7.3nA。 您可以增加一些裕度、但如果您假设64nA、似乎会有很大的裕度。

    2) 2uA 是内置电流以增加此引脚上的迟滞、我的理解是这不是引脚泄漏。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    1) 1)对于 FB 引脚泄漏:

    • 粗略估算、 温度每升高10 K、泄漏电流约为1.8倍、接近于 您提到的两倍。 因此、我认为 根据 85°C 的限值来估算105°C 的高泄漏限值是有道理的。
    • 但请注意、  85°C 16nA 的上限有很大的裕度! 因此基于16*2*2nA 的64nA 上限也包含太多的裕度。
    • 同样、在采用125°C 测试的432个器件中、平均值为3.6nA。 大多数装置的泄漏电流在2.2nA 至4.4nA 范围内。 只有一个器件达到7.3nA。

    2) 2)对于 EN/UVLO 泄漏

    • IUVLO_HYS 不是泄漏电流的一部分。 和 IUVLO_HYS  会在 EN 为高电平时启用且 它低于 VCC 大约0.6V、 。 当 Vin = EN = 20V 时、没有 IUVLO_HYS

    此致