This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:用于 BAK 的细胞化学 ID

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357783/bq28z620-cell-chemical-ids-for-bak

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

团队、

我的客户目前正在从 BAK 中为他们的电池选择合适的化学 ID、具体来说:

  1. N21700CD-53E BAK
  2. N18650CR-35E BAK

为了在 BQSTUIDIO 中继续进行化学物质编程、他们需要我们的支持来确定适合其电池的化学 ID。
您能否指导我们如何获取相关的化学文件?

他们在 BQSTUDIO 的数据库中找不到适合上述单元格的化合物 ID。 如果我们能从 BAK 中找到适合上述单元格的 CELL 化学 ID 文件,这将是很好的,如果我们可以直接添加到 BQSTUDIO 中的数据库,以便在将来访问这些文件也将是很好的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有一个工具可以帮助您查找与所使用的特定电池匹配的 chemID。 请使用 GPCCHEM 工具并按照 GPCCHEM 用户指南 来获取电芯的 chemID 匹配值。 理想情况下、为了获得良好的匹配、您需要 DOD %误差小于3%。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny! 我将与我的客户交谈、然后与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    客户过去在其他项目中多次使用此工具、他们对此非常有信心。

    对于新电池、失配太高、他们想知道步骤是什么以及需要提供什么信息、才能将2个新电池放入化学物质库。

    请告知如何继续。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请接受我朋友的请求,以便我可以给你私人消息。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny! 我已接受。

    您也可以向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我将离线继续该主题。