This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:当电池没电、太阳慢慢升起时、它不起作用。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357632/bq25798-it-does-not-work-when-the-battery-was-dead-and-the-sun-was-rising-slowly

器件型号:BQ25798

您好

我们有一个15V PV 面板+ 1节 电池充电应用、此应用使用旁路模式的 BQ25798。

在以下条件适用时、BQ25798不起作用:

第一,电池没电,第二,太阳在早上慢慢上升,太阳能电池板的电压缓慢上升。

在这种情况下,即使太阳能电池板能量非常大,BQ25798也不起作用,引脚 rgen 为0V,VSYS 为0V,此时 Re 插接太阳能电池板的输入电源,它可以工作。

我使用了 BQ25798EVM 旁路模式测试、这是相同的现象。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的行健:

    随着太阳缓慢上升、充电器的输入会在低于 VINDPMMIN=3.6V 时崩溃、然后崩溃到糟糕的电源、从而迫使 EN_HIZ 位=1持续~10分钟。  然后设置 EN_HIZ=1并重试。 最终、我预计它会在重试多次后上电。 您在重新插座之前等待了多长时间?  您是否可以在重试一次期间发送 VBUS、SW1、SW2和 SYS 的示波器快照?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     大约五小时后重新拔插。

    如何 EN_HIZ 在 10分钟后改变状态,它使用哪种电源,rgen ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您是否拥有 BQ25798EVM?您可以在旁路模式下使用太阳能电池板对其进行测试。 这是必然会出现的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的行健:

    有一个内部电源轨(不是 REGN)、它由二极管或 VBUS 和 VBAT (如果可用)供电。 您的 VBAT 是否配置为高于1S = 4.2V?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的行健:

    我不确定旁路模式所指的意思。  BQ25798没有将 VBUS 直接馈送到 VSYS=VBAT 的旁路模式。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我的意思是、没有  ACFETS - RBFET、仅 VBUS 输入;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    VBAT 配置为4.2V。

    问题的前提是电池已耗尽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的行健:

    我以前没有见过、也没有客户投诉。  如果您可以向我发送先前请求的波形、我可以进一步研究。

    此致、

    杰夫