This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:在充电过程中偶尔出现电流反馈(SMBus 0x0A/0x0B 表示实际/平均电流)缺失

Guru**** 2611255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358411/bq40z50-current-feedback-smbus-0x0a-0x0b-for-actual-average-current-missing-during-charging-sporadically

器件型号:BQ40Z50

我们有 BQ40Z50-R3芯片电池、用于锂离子电池1、客户使用的电池超过1000件。 为进行充电、我们使用通过 SMBus 数据交换(SOC、电流、所需充电电流和电压、状态信息)与电池进行通信的充电器。

标准充电程序为:将 accu 插入充电器时、将正常建立通信(SOC、电池电压已更新、电池允许充电(无 XDSG、所需充电电压正常)、充电正常开始。
然而,非常零星的( 1个充电或更多)以下是发生: accu 被插入,电池发送有效值,充电器正在对电池应用充电电压。
但是、没有来自电池的电流反馈(SBS 命令0x0A/0x0B 返回0)、并且信号"放电/放松"(SBS 命令0x16电池状态中的位6)也保持为1。
根据其他信号(充电器 BQ 的电流反馈、增加电池 BQ 发送的电池电压)、我非常确信实际上存在电流(~μ A 2000mA)。

BQ40Z50芯片中是否存在妨碍进行有效电流测量(或按要求将这些数据传输到 SMBus)的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答我自己的问题:找到一个类似的问题"BQ40Z50-R1:通过0x0A 报告的电荷电流不反映实际电流";
    似乎我们的问题可能有相同的原因(将 accu 插入充电器时、auto_calibration 处于活动状态->这会导致 SRN/SRP 缩短16秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    感谢您的更新、类似的问题是否能够解决您的问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺