主题中讨论的其他器件:TPS536C7
尊敬的 TI 团队:
请帮助确认功率电感器(L276)和 LSet 电阻器(R2328)的选择是否正确。 谢谢
输入电压:12V
输出电压:3.3V
最大输出电流:6A
Fsw:1000kHz
电感: L/1.5uH/20%/10.5A/9.7m Ω
LSET 电阻:R/715K/0603/1%

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lisa:
对于 L=150nH、R2328 LSet 应为10.2kΩ 或0603 [E96系列1%]。
应该改变另一个电阻。 A_R1990应为1kΩ、这是引脚38 IOUT 的描述、如下所示:
"电流检测放大器的输出。 V (IOUT)–V (REFIN)与相电流成正比。 所有并联相位都应在 IOUT 到共享平均节点之间具有一个1-kΩ 典型电阻、然后该节点再连接回控制器。 该平均节点也会通过 IAVG 引脚反馈回功率级。"
此致、
杰克苏