请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218D0 您好!
客户使用100KHz I2C 来控制 TPS65218D0。
但是、有时它会更改为400kHz 并返回到100KHz。
有什么问题吗?
客户是否可以将 I2C 速度设置为200kHz 或300kHz 非标准频率?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户使用100KHz I2C 来控制 TPS65218D0。
但是、有时它会更改为400kHz 并返回到100KHz。
有什么问题吗?
客户是否可以将 I2C 速度设置为200kHz 或300kHz 非标准频率?
谢谢。
尊敬的 David:
数据表中列出了下的 I2C 时序规格 第4.6节. 100kHz 和400kHz 都是标称 I2C 频率、但这些规格没有列出最小值和最大值。 由于 PMIC 可处理高达400kHz 的频率、因此您可以使用中间频率。 请注意、我们尚未在这些中间频率下对通信进行广泛测试、因此我不能完全确定风险是什么。
我的建议是坚持使用100KHz 或400kHz、仅为与数据表相匹配、但 PMIC 可能会接受该时间范围之间的任何频率。


此致、
詹姆斯