This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:输入电压/UVLO/OVP 和 PGTH 之间的关系

Guru**** 2524630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361489/tps2663-relationship-between-input-voltage-uvlo-ovp-and-pgth

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:Strike

让我们考虑以下示例:
有一个标称电压为 24V 的电路。如果 TPS2663的输出侧降至18V 以下、我希望 PGOOD 变为低电平。 不过、我不希望 UVLO 上出现在12V 以上的任何位置。因此、在15V 时、仍提供输出(IN 和 OUT 之间的 MOSFET 导通)、但 PGOOD 处于低电平。

根据数据表、 故障恢复期间输入电压/UVLO/OVP 和 PGTH 之间唯一的依赖关系。 因此上述预期行为 应该没问题。

但是、在使用设计工具 TPS2663x_TPS1663x_PG38B.xlsx 时、 如果 Design_Calculator_选择低于 VIN (min)、则会发生 PGSET 错误。 该错误消息指出 PGSET 需要小于  VIN (min)。

现在、我不知道我是否可以使用 TPS2663实现预期的行为。

我可以忽略 PGSET 错误吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elias:

    欢迎使用 E2E!

    请忽略该错误。 该器件应该能够在您的用例中正常工作、

    Br、

    勒凯什