This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:AHB 解决方案搜索

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC28600, TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360966/lm34966-q1-ahb-solution-searching

器件型号:LM34966-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155UCC28600TPS92210

我有一个应用的输入条件是9V~16V、输出是60V/0.6A。 并需要隔离、是否有适合这种情况的 AHB 解决方案?  

如果不是、是否有相应的 ACF 或 QR 反激式解决方案? 请给我一些建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhenyu:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    隔离型反激式拓扑中的 LM5155应该适合此应用。
    可在此处找到与此相关的参考设计:
    https://www.ti.com/tool/PMP22764

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的反馈。 但我需要 AHB 或 QR/ACF 软开关解决方案、因为我需要将开关频率设置得尽可能高、以便减小磁性元件的尺寸。  

    您有什么更激烈的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhenyu:

    感谢您的更新。
    我们产品系列中的所有器件均以固定开关频率运行、因此无法提供 QR 反激式等软开关解决方案。
    有不同产品线的部件、它们可能有更适合的部件。

    以下两个控制器可能更适合:
    UCC28600 https://www.ti.com/product/de-de/UCC28600
    TPS92210 https://www.ti.com/product/de-de/TPS92210

    很遗憾、我不是这些器件的专家、因此如果您对这些器件有任何疑问、可以更快地创建新的 e2e 工单。

    此致、
    尼克拉斯