This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:计算具有 Rsense 的遥测转换系数!= 1m Ω

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359220/lm5066i-calculating-telemetry-conversion-coefficients-with-rsense-1mohm

器件型号:LM5066I

LM5066I 数据表中的表48显示了如何计算使用非1m Ω 的任何 Rsense 电阻器时更新的电流和功率遥测/警告转换系数。

给出的示例为"例如、如果使用5-mΩ 检测电阻、则会使用
CL =的 VDD 将是 m = 7553、b =–65、R =–1。" 我无法理解 m、b 和 R 的值是如何计算的、因为它们与表48中的计算值不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何针对5mΩ 感应电阻计算"m = 7553、b =–65、R =–1"。 这是一个非常古老的部件。 我的建议如下。

    中= 15076 x 5 = 75380 ⇒7538

    b =-50.4

    R =-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下为什么在乘法后除以10吗? 我知道有范围限制(-32768至32767)、但为什么要删除最后一位? 此外、您是如何计算 b 为-50.4的?

    您是否会推荐较新的器件? 我正在寻找电子保险丝/热插拔控制器作为电源开关(保护器)和电压/电流监控器、理想情况下可实现多通道 I2C/PMBus 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乘法运算后再除以10、这是因为 R 已经从-2变成了-1。  

    新的 PMBus 电子保险丝目前正在开发中。 样片将于2024年8月上市。 如果您对时间安排不满意、我们将分享有关新器件的详细信息。 您是否与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。

    如果新型电子保险丝器件与 LM5066I 具有封装/PMBus 兼容性、我肯定有兴趣了解更多信息。 否则、我们的设计时间表可能与新产品发布不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的封装与 LM5066i 不兼容。