主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好、我们有使用 bq78350R2 (固件 V2.01 Build25)为8S 锂离子电池提供 BMS、并且我们在读取 SMBus 命令0x09时观察到了一种异常行为。
当接近蓄电池电压时、 32767mV 在电压恢复到真正的相干值之前、我们开始收到高达49150mV 的不一致值并持续大约几秒钟。
请查看随附的 bqstudio:e2e.ti.com/.../2642.78350R2_5F00_crazy_5F00_voltage.log 日志
请注意、我们尚未实现电压调节、因为0x09返回高达65535mV 的无符号整数。
请联系我们。
提前感谢
彼得罗