This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882EVM-2MHZ:TPS552882EVM-2MHZ:

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882EVM-2MHZ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352280/tps552882evm-2mhz-tps552882evm-2mhz

器件型号:TPS552882EVM-2MHZ

您好!

我使用的是 TPS552882EVM-2MHZ 演示板。

向输入 JP1提供了一个33Hz CONTROL_TTL 信号。
负载-电阻4.3 Ω。 其输出电压设为2.8V。
前部软启动结束后、可以看到负载处的重新定速。
打开电流稳定模式时(R4 = 0.1欧姆)、
负载上出现通常无法理解的波动。

如何消除这些有害影响?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您与我们联系。 我想知道这里的应用是什么吗?  您设置 R4=0.1欧姆、以设置0.5A 输出电流限值、对吗? 为什么?

    您能否帮助提供 出现波动时的电感器电流波形、SW1、SW2波形? 以便我们可以进一步分析。

    您能否检查输入电流和电源电流限制?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mulin!
    感谢您的快速响应。
    该器件将用作激光二极管的驱动器。
    这里主要需要的是电流稳定、
    目前为0.5A、并可快速导通。

    由于二极管的工作电压范围可介于1.5V 至2.5V 之间、
    为测试选择了4.3 Ω 负载电阻器。

    在第一张图片(V_IN).e2e.ti.com/.../EVM-DIAGRAM.pdf 中可以看到源 DC 的输入电压。
    它的电流限制为3A。

    提供了不同时刻 SW1和 SW2的电压波形。

    Br
    弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    感谢您的反馈。 您是否请将 SW1、SW2 、电感电流、 放大该波形、您能看到什么呢? 您可以 在开关 周期中拍摄更多的屏幕截图、以便了解发生压降时 IC 的工作原理。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 当我移除电容器 C9并将其直接放置在点 G3和 G4时、会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我绘制了图表、我不知道它们的质量。 我尝试更改链 R10、C15、C16的参数-没有获得积极的结果。
    仅通过在输出端子上放置电容器 C9、该方法才可以更改图片

    感谢您的答复。

    BRe2e.ti.com/.../EVM_5F00_DIAGR2.pdf

    弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    感谢您的波形。

    您能否在此处分享您的原理图和布局?

    您是否进行了基于 TPS552882E402的测试-2MHz? 对此有何修改?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    是的、我使用的是-2MHz。  

    R4 = 0.1欧姆(对于0.5A 电流)。 R2 = 38.3k (最大输出电压< 4V)

    现在、我删除了 C9、转而添加了2x22uF 25V。

    在这种情况下、图表不会更改。

    唯一的改进是将 C9连接到引脚 J3和 J4

    Br

    弗拉德

    e2e.ti.com/.../7026.EVM_5F00_DIAGR2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    对于不同的输出电容器、补偿参数也应更改。 您也可以使用附加的计算工具来优化补偿参数。

    根据最新原理图,Cout=2*10uF/50V+2*22uF/25V,建议更改 R10=3.3k Ω。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Btyce,

    我将 R10更换为3.3k。  以下是更换前后的示意图。 您可以看到、情况变得更糟了。 我不明白、但我遇到了同样的问题?

    您是否具有相同的 EVM、您可以进行检查以获得一些结果?

    U1微电路可能有故障?  

    此致
    弗拉德

    更换 R10之前

    替换后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    感谢您的反馈。

    是的、我们还将尝试使用我们身边的 EVM、由于带宽限制、请预计会有延迟响应。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    很抱歉迟到了回复、我们需要一些时间才能订购2MHz EVM。

    我按如下所示修改了外部组件、但没有复制您的波形。

    1. r2 = 38.3k;

    2.删除了 C9,改为添加了2x22uF 25V。

    测试结果如下。  

    5Vin、输出空载:

    5V 输入电压、4.3ohm 输出电压:

    您是否曾尝试将 ISP 和 ISN 之间的100m Ω R4短接?

    BRS、

    布莱斯