This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MKST-3P-ALT-EV2300:无法使用 MKST-3P-ALT-EV2300进行 bq40z50.bq.FS 编程

Guru**** 2605655 points
Other Parts Discussed in Thread: MKST-3P-ALT-EV2300, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361909/mkst-3p-alt-ev2300-unable-to-use-mkst-3p-alt-ev2300-to-programming-with-bq40z50-bq-fs

器件型号:MKST-3P-ALT-EV2300
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ40Z50bq27541

您好、TI 团队、

我目前正在使用 MKST-3P-ALT-EV2300、遇到以下问题:

  1. MKS-SAI-001 (MKST-3P-ALT-EV2300)是否可以在功能方面完全替代 EV2400? 我主要使用的功能包括刷写.srec 和.bq.fs 文件、以及发送 SMBUS 命令。
  2. 在 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 中,提到"ProgBQFS 是程序员,可对任何 BQFS 文件(基于 I2C 或 HDQ)进行编程。" 这是否意味着我不能将 ProgBQFS 与 MKS-SAI-001结合使用来刷写从 bq40z50导出的.bq.fs 文件?

   (BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 自述文件.txt)

  (bq27541.bq.fs、BQ40z50.bq.fs)

 ( 使用带有 bq40z50.bq.fs 的 ProgBQFS 编程)

(中文)

目前我在使用MKST μ A-3P-ALT-5 μ EV2300上遇到以下問題

  1. 對於MKS - SAI-001 (MKST-3P-ALT-EV2300)在使用上是否能完全取代EV2400?(我主要使用的功能包括燒錄.srec、.bq.FS、發送SMBus 命令...)
  2.  在BQ -BMS-Programmer-ProgBQFS SW裡有寫到 是一个编程任何 BQFS 文件(基于 I2C 或 HDQ )的编程器,這句話意思是我從bq40z50裡所匯出的.bq.fs,不能使用ProgBQFSMKS-SAI-001配合燒錄嗎?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 BQ40z50时、建议您使用 EV2400。

    2.同样,我们仅建议使用 EV2400将固件编程到测量仪表上。

    此致、

    尼克·理查兹