您好!
我们最近将 BQ25672集成到设计中、我们遇到充电问题。
该设计基于2S 电池配置。 我们使用9V 或12V 电压进行充电。 系统已连接至主机处理器、但我们发现主机是否处于活动状态存在问题。
问题是系统将无法充电。
在我们的调查中、我们发现了一系列奇怪的情况:
1.我们已经看到 VBUS_OVP_STAT 和 VBAT_OVP_STAT 标志变为高电平。
2.我们已经看到 HIZ-Mode 位为开启状态,除非我们切断所有电源,否则拒绝关闭。 我们甚至已经尝试使用 I2C 主机写入该位、但仍然无法对电池进行充电。
3.当12V 适配器不起作用时,我们有时会幸运地插入9V 适配器。 但随着时间的推移、我们发现、即使是9V 适配器也会停止工作。
4.我们有时可以顺利地拔下所有的电源、再插电池、再插电源。 但是、如果您拔掉再插入电源、电源最终会停止工作。
在4个原型中,只有1个现已开始工作,我怀疑它会继续工作。 他们的其余部分不再工作,即使尝试以上技巧。
在查看寄存器时、IC 发现通过"未知3A 适配器"存在电源、并且电源正常。 根据我所能知、系统应该会充电、但不会充电。
我在论坛上已经看到关于电池上需要 TVS 和电源输入上需要缓冲器的注释、但我想知道采用9V/12V 电源的2S 配置是否需要这一点。
下面是我的原理图、未显示主机系统、但我希望这不是一个重要因素。 即使主机保持复位状态、我们仍然无法充电。
非常感谢您能够为我提供的任何帮助。
谢谢。
杰森