请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 我正在寻找具有以下规格的直流/直流参考设计
1.输入:最大400VDC (典型值360VDC)
输出:标称电压57V (最好可调节至60V)
3.功率:500W
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gaurav 您好
LM5148的最大运行输入电压 仅为80V。 我想您可以在其他产品线中找到自己想要的产品。 请查看此 https://www.ti.com/reference-designs/index.html
- EL