This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:TPSI3050

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363328/tpsi3050-tpsi3050s

器件型号:TPSI3050

您好!

我将使用 TPSI3050S 在三线配置中驱动 MOSFET。 使用 IR 检测器实现使能逻辑、该逻辑默认处于活动状态、将使能引脚保持在低电平。 当光被阻挡时、使能引脚接收到4.66V 的电压。

在驱动器的次级侧,有一个10V 的电源产生,和一个具有20k 欧姆电阻器的 RPXFR 也在使用。

但是、MOSFET 的驱动引脚 VDRV 保持持续低电平而不切换到高电平。

我在确定此问题的根本原因时需要帮助。

下面是随附的原理图。

对于我的应用、我选择了 Infineon 的 N 沟道200V 130A MOSFET、器件型号为 IRFP4668PBF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alok!

     感谢您加入 E2E 并与我们的团队建立联系! S 型号是我们的一次性器件、只要 EN 变为高电平、它就会在 VDRV 上发送2.5us 脉冲。 我怀疑 MOSFET 在2.5us 的时间内开启。 交换 TPSI3050的 TPSI3050S。 另外、您会注意到 CDIVx 电容器不匹配、使用2.2uF 和10uF 的原因是什么吗? 通常建议这些电容相匹配、两个电容为2.2uF 就足够了。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师