This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:计算器输出电容器计算错误且需要仔细检查

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363282/lm25149-q1-calculator-output-capacitor-calculation-error-and-need-double-check

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

大家好、

我的客户使用了我们的 LM25149、发现我们官方计算器的输出结果与手动计算结果不匹配。

您能帮助我们仔细检查一下吗? 计算器的结果为2.2uF、手动结果为12uF。

任务概要如下所示:

手动结果为:

计算器的结果为:

您能帮助您提供您自己的结果和流程吗?  

非常感谢!

此致!

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    最小输出电容基于以下公式:

    您是否在手动结果中使用了类似的公式?

    我将其插入到我的手动结果中、然后我得到了以下结果。

    最接近的电容值为2.2uF、但这不是确保稳定性所需的最小电容、因此我们通常仅针对纹波设计 Cout。

    此致、

    吉米