This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3879:CYCLE-BY-CYCLE 电流限制-延迟时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361057/uc3879-cycle-by-cycle-current-limit---delay-time

器件型号:UC3879

在接近短路的条件下、我们的 Q17 (右腿上的低侧 FET)出现了高故障率。 我们正在观察逐周期电流限制相移 Q15 (左桥臂)并且开始与两个桥臂之间所需的传输时间相冲突。 我们可以采取哪些措施来缓解该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的 CS 变压器设置不正确、您可能无法感应 H 桥 FET 中的实际电流。

    这很可能是您的 FET 发生故障的原因。

    通常、您会检测 H 桥输入端的电流并需要一个复位电阻器来确保电流检测变压器复位。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了相移全桥的分步设计过程、包括 CS 变压器的布置和设置。  我相信您可以根据此信息正确放置和设置 CS 变压器。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个配置、即对通过 DC_OC 的电流进行软件监控(原理图)、如果电流过高、我们通过 DC_EN (原理图)禁用。 设计意图是实现 12A 的 PWM UC3879电流限制、从而在电流更快速的上升时提供更可靠的保护。

    此示波器捕获是使用我们的软件禁用 PWM 控制器的电流限制。

    我们正在评估供应商的输出变压器特性、因为我们看到左侧桥臂的转换中的电流相对较高(见下文)。 当电流限制相位从逐周期电流限制问题偏移时、较高的能量可能会导致开关更硬。 请告诉我这是否值得进行评估。

    下面是一个具有逐周期漂移的 PWM UC3879N 电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果一个桥臂的电流大于另一个桥臂、这将意味着变压器匝数比出现问题。

    如果是这种情况、变压器制造商需要为您纠正该问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更改了变压器比率、它符合我们的  

    我们确实更改了栅极电容低得多的 FET、并在粘贴图像的蓝色波形标题"cap"处注意到了充电/放电问题

    但是、当 PWM 开始针对电流限制进行调制时、您可以看到问题变得更糟、并且蓝色的"电容"波形不会复位(用黄色箭头指向的区域)。 这是否会是我们的直流阻断电容器尺寸不当的问题? 目前电容为470nF、但将以2.2uF 的电容进行测试、请告诉我这是否值得调查。

    非常感谢您提供有关 Hercules MCU 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能已经测量了变压器初级绕组和次级绕组上的电压以及次级绕组中的电流、以检查匝数比。  您可能仍希望在10%负载下电路中这样做、以确保正常。

    FET 中的电流应该相同、并控制为每个桥臂上的相同峰值电流。  电流检测信号看起来也不正确。

    您 使用的电流检测技术可能会使问题更加严重。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在相移全桥中放置和设置电流感应变压器。  我相信、如果您解决此问题、您可能会解决您的问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈、了解我们的电流检测 技术需要重新评估、并将根据提供的信息在最终进行研发调查。  

    通过调整输出变压器初级绕组上的串联电容器、我们发现情况有所改善。 由于这并不是特定于电流限制的、我将在这里结束我的问题、但我将单独讨论 UC3879N -电压控制模式-初级绕组上的串联电容器。