大家好、
在 Fusion 软件中使用 I2C GUI 对 TPS544C26 IC 进行编程时、我会遇到一些问题。
我所需的输出电压为1.8V、协议 ID 为10mV VR13。
1.A.当我将 VOUT_CTRL 设置为仅 I2C 时、协议 ID 设置为 VR13、10mV 并将 VOUT_CMD 设置为0.9V、我将获得板载输出电压为1.8V (使用万用表检查)、而 GUI 中的图形显示为0.9V。
无论在 VOUT_CMD 命令中设置的值是多少、在使用万用表进行检查后、都会在输出电压处获得双倍。

这看起来当我在 A6h 中的 VOUT_CMD 中设置83h 时、我将在板上获得1.8V、这是针对10mV、但 GUI 显示0.9V、这是针对5mV。

b. 如果我将 VOUT_CTRL 设置为仅 SVID、将 Protocol ID 设置为 VR13、10mV 并将 VBOOT 设置为1.8V、我将获得板上的输出电压为1.8V (通过万用表检查)、GUI 中的图形也显示1.8V、如下所示。 因此、这种情况对我们来说是没有问题的。

2.当我尝试将协议 ID 设置为5mV 时,我会得到 NACK。

为什么我无法在协议 ID 寄存器中设置5mV?
谢谢。
Siddhi