This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:可配置输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362896/ucc256304-configurable-output

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:PMPUCC256403

我看到的是配置为48V 输出的 PMP21863应用手册。

我要将输出更改为57VDC。 我是否可以只更改基准点处的电阻分压器? 应用手册设计适用于总功率为528W 的48V 和11A。 我希望在57V 电压下提供500W 的输出功率。

你认为这是可以做到的吗? 我还能获得此设计中使用的一个评估板吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计中唯一改变的是输出电压吗?

    您的输入电源要求是否保持不变?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入要求是相同的。 最大输入为400V (典型值为370VDC)。

    1. Renco 变压器可以在57V 输出的情况下相同吗?

    2.我可以从 T 购买此评估板吗? 我或一些其他分销商来尝试该设计?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP 参考设计不可购买。  但是、 PMP 参考设计有光绘文件、原理图和 BOM、因此工程师可以制作出 PCB 并构建参考设计。

    57V 比48V 高。  您可能需要将输出整流器和电容器更改为高额定电压的器件。  这些元件的额定电流和 RMS 电流应相同或更大。

    另一个唯一可以关闭的东西是变压器匝数比。  它通常设置为(Vin/2)/Vout。  我当时正在寻找 PMP21863、但在 TI 网站上找不到它。  该参考设计编号是否正确?  如果您拥有变压器器件型号、您应该能够看到此设计是否可行、或者变压器匝数比需要更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附参考设计的应用手册和 Renco 变压器规格。 请检查并评论。 谢谢。  e2e.ti.com/.../Test-Report.pdfe2e.ti.com/.../Renco-Transformer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在使用 UCC256304进行新设计。  不推荐在新设计中采用这些器件。  我建议您切换到 UCC256403。  

    以下链接将带您转到一个 Excel 设计工具、该工具将完成分步设计过程。  这里有一节介绍如何选择变压器 Lm、Lr 和匝数比。 您可以使用此工具来确定变压器是否适用于 您的设计如果变压器处于这些值的5%范围内、它应该适用于您的设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    此致、