This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:在 I2C 上无响应

Guru**** 2434620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362561/lp5562-is-not-responding-on-i2c

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: BQ25155

板带有 LP5562 LED 驱动器、但由于某种原因、它在 I2C 总线上不会响应、

在同一电路板和连接上、有一个 BQ25155、可以在 I2C 上正常工作。

我已经检查了明显的东西、比如方向和电源电压。
VSYS 为1V8、PMID 大约为5V。

在此状态下、LP5562正在使用0.2mA

我已经调整了 I2C 上的上拉电阻器、上升时间为100ns

将0x40发送到0x00 (器件地址60/61)时、我没有得到 ACK。

在评估套件上执行同样的操作时、我们的代码可以正常工作。

不确定如何从此处继续


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我们的专家稍后会为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    在 IC 没有问题时、你无法获得 ACK 的原因只有两个:

    1.请检查设备电源是否正常,如 VDD 和 EN

    2.请检查您的从机地址 ID 是否正常,如果您无法判断,请帮助向我提供 I2C 波形。 那么我可以帮助检查。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 evakit 上使用了逻辑分析器、我们很惊讶、它使用的是0x30而不是0x60作为地址。  
    在 PCB 上执行相同操作时、一切都正常。

    我有点担心我不明白这是为什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    根据您的描述、我认为原因是您的从器件地址错误。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很明显-但当我们按照数据表中所述的方式执行它时、它是不起作用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Henrik、

    您是说当使用0x60和0x61作为第一个字节时、您无法从器件获得任何反馈吗?

    您能向我展示一下逻辑分析仪的波形吗?

    BR、Jared