This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:并联 TPS92200

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS92200, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364009/tps92200-tps92200-in-parallel

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS922052、TPS922053

是否可以并联两个 TPS92200以获得更高的电流输出(>1.5A)? 如果不可能、您能否推荐能够做到这一点的器件? 输入电压为12V - 20V、输出电流~2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我们的专家今天不在办公室、稍后将向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您无法  并行连接两个 TPS92200的输出。

    根据具体的应用条件、您可以查看 TPS922052 / TPS922053。

    此致、

    周老师