This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:充电至 COOL 模式问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363478/bq25638-charging-into-cool-mode-problem

器件型号:BQ25638

您好、TI 团队

  我们使用的充电 IC 模型是 BQ25638E、我们测试温度性能时发现进入 COOL 的温度点与计算出的值不同。 我们计算出冷却进入的温度点为9、-12℃、而测量值为13℃。然后、我们测量出从 TS 引脚到 GND 的电压仅为0.27V。 而数据表冷入口电压68.25%*4.6V 的值差异太大。

针对此问题,我们有以下问题确认?

1、此 IC 冷入口的温度检测原理是什么?

2 μ s、COOL 时测量的电压为何如此之低?

我们的温度的设定点是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    Zhe R52 vaule 为5.9K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 基于 TS 引脚电压。
    2. 为了进行调试、请读取包括 TS_ADC (REG0x39)和 TS_STAT (REG0x22[2:0])在内的所有寄存器、然后与 VTS/REGN 测量值进行比较。
    3. 在 d/s 上计算出的温度仅适用于103AT-2 NTC 热敏电阻。 如果客户使用不同的热敏电阻、则需要重新计算温度阈值。

    谢谢。