This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:IC 引脚连接顺序

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364234/bq77216-ic-pins-connectrion-order

器件型号:BQ77216

您好!

我在  电路板中使用的是 BQ79718PAPRQ1和 BQ7721611PWR IC、它们连接到15节电池组。

我的问题是: 我是否需要首先将电池组的 GND 连接到电路板、然后将电池电压连接到电路板? 或者、与电路板的连接顺序无关紧要?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    不过最好是 自下而上地连接电池。 BQ77216支持随机电池连接。

    需要特别注意的一点是、在连接电芯时不会误触发故障、因此如果快速完成故障检测、应该没问题。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢!

    那么  BQ79718PAPRQ1怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    BQ79718还支持随机电池连接。

    没问题!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙