This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如果 CBI 被驱动为低电平、但未连接平衡电芯端子、会发生什么情况?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364508/bq77915-what-happens-when-cbi-is-driven-low-but-no-balancing-cell-terminals-are-connected

器件型号:BQ77915

CBI 引脚为低电平可启用电芯平衡

但是、如果启用了电池平衡功能、但没有连接电池组的平衡端子、会发生什么情况? 除平衡部分外,它是否会充电、放电和正常工作?

或者是否应在发生这种情况时禁用平衡以使 IC 正常工作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    我完全不明白你在这里试图实现什么。 电池组的平衡端子具有与电池输入相同的输入。 您能解释一下具体的意思吗? 还是将它写出来?  

    如果将 CBI 拉至 VSS、则会启用电芯平衡功能。 若要实现电池平衡、还必须检测到充电电流、且电池需要高于设定的阈值。

    如果不需要平衡、CBI 应保持悬空。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在设计一个系统、在该系统中用户可插入3节串联电池的电池组。 电池组附带电源端子(2引脚)和平衡插头、这些平衡插头与电池组的电芯具有连接。

    既然用户应该同时插入电源端子和平衡端子,如果不插入平衡端子,怎么办? BQ77915将仅连接了2个端子。

    我们有一个3芯电池组。 将电池组电芯设置为 C1、C2或 C3、其中 C3是电芯最正的电芯。 连接平衡时、C1-、C1+、C2+、C3+将连接到 BQ77915。 连接电源端子时、C1-和 C3+只会连接到 BQ77915。

    在上图中、黄色连接器仅用于电源(电池组的-+)。 白色接头 JST-XH 连接各节电池。

    我的问题是、如果用户在 BQ77915中打开平衡功能(CBI 拉至低电平)且仅连接黄色端子而不连接白色端子、会发生什么情况?在这种情况下、BQ77915是否正常工作? 或者、如果未连接单个电池、是否应将 CBI 悬空以使 IC 正常工作?

    简而言之、我们将系统设计成具有平衡功能、将 CBI 引脚拉到 VSS、但用户没有插入平衡端子。 如果用户这样做,系统是否会工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    "电池平衡输入"与"电池输入"相同。 如果未安装这些引脚、无论是否保持平衡、该器件都可能无法正常工作。 该 IC 通常放置在电池组内、因此电芯将始终连接到 IC。

    连接 BAT+/BAT-并不能真正适用于此器件、因为该器件具有 OV/BAT UV 保护功能、如果电池未连接、可能会触发该功能。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙