This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:如果 RT 为悬空、Fsw 是什么

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365093/tps54678-if-rt-is-floating-what-fsw-is

器件型号:TPS54678

大家好、

只是想检查当 Rt 悬空时 Fsw 是什么。 因为浮点具有高阻抗、所以是200kHz 吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我们建议不要将该引脚悬空。 该引脚还用作 CLK 信号输入。 如果保持悬空、如果在该引脚上捕获到噪声、则可能会导致不必要的行为。

    此致、Werner