This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:关于减少 RCD 电路上的振铃的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364523/lm25184-q1-question-on-reducing-ringing-on-rcd-circuit

器件型号:LM25184-Q1

您好、专家:  

客户正在其牵引逆变器产品中使用 LM25184-Q1。 但在评估期间遇到一些问题。 RCD 电路中存在振铃、会对其产生额外的应力。 请帮助提供一些建议以减少或消除此振铃。  

条件: VIN=13.5V,Vout=24V,Pout_All=3W

变压器参数: LP=3uH,比率1:2;

波形:  

原理图:  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您发送编修。  缓冲器似乎不够充分。 您是否知道变压器的漏电感?   

    无论如何、 我会尝试将 C1740增大至47nF、同时将电阻器值从3.9k 减小至2k、然后看看振铃是否会进一步衰减。

    另一种方法是使用齐纳钳位而不是 RCD 缓冲器、如我们的示例电路

    请告诉我结果。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    他们尝试了你在这里提到的建议。 结果显示没有太大的改善。  

    您能帮助在此处查看其他解决方案吗? 如果不能解决这个问题,他们会考虑更换。  

    1.R=3.3k、C=40nF、振铃峰值电压为45.2V

    2. R=1.5k,C=20nF,振铃峰值电压为43V

    3. 使用我们的 EVM 提供的齐纳钳位 SMAJ17A、17V。  振铃的峰值电压为49.2V

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousi:  

    来自客户的另一个更新。 他们尝试使用以下方法来减少振铃。  

    Rclp=3.3k、Cclp=20nF、Rdamp =5.1、Cdamp =470pF

    下面是此方法的波形。 结果显示效果更好、但仍需要进一步降低。  

    此外、您能否帮助提供 LM25184-Q1中内部 MOSET 的寄生电容?  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您提供的信息。 实际上、如果前两项功能不好、那么我的下一项建议就是添加他们额外的 RC 缓冲器。

    它们对 TVS 的使用不正确。  它应该是 TVS 以外的齐纳二极管。  这些是不同的产品。  27V 齐纳二极管会在大约27V 的电压下导通、但27V TVS 会在高得多的电压下导通、从而将 MOSFET 峰值电压推至更高的水平。   

    总之、使用额外的 RC 也是一个不错的选择。 该波形看起来已经很好。  您的意思是客户想要进一步抑制振铃?  在这种方法下、他们是否可以尝试将5.1欧姆增加到~15欧姆、并将425pF 保留在额外的 RC 缓冲器中?  它们可能在第一个峰值中看到稍高一些、但之后具有更好的阻尼振铃。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    客户反馈、总体而言、他们认为33V 峰值电压对于 LM25184-Q1应是可靠的。 LM25184-Q1内部 FET 的绝对电压为70V。 您是否认为33V 在整个温度范围内都足够了?  

    他们尝试使用齐纳二极管来查看是否有任何改进。  

    最后一点是、请提供 为  LM25184-Q1中内部 MOSET 的寄生电容(Cds)。  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、33V 就足够了。  MOSFET 的70V 额定电压适用于整个工作温度范围、具体请参阅数据表中的绝对最大额定值表。

    关于内部 FET 的寄生电容、它们并未包含在数据表中、因为它们并未单独表征。  我可以让我们的设计团队来看看、并发送电子邮件给您。

    感谢您推广 LM518x 器件。

    此致、

    友好