根据 QDR IV、VTT 不存在;因此、在 TPS51200QDRCRQ1中、根据数据表、VOSNS 和 VO 连接到 VTT 信号。 如果我们选择不使用 VTT、我们能做些什么? 请对此做出说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 THANUJASHREE:
您仍然可以使用更高的电阻值实现0.84V REFOUT 电压。 例如、您可以使用 R241 = 10k 和 R238 =~4.286k。 这将为您提供适合0.84V 的比率。
0.84V = 1.2V x [10k /(10k + 4.286k)]
此外、确保使用的电阻容差至少为1%。
我认为如果您使用较低的电阻值、TPS51200不存在问题、但对于1.2V 电源、通过电阻分压器到 GND 的较低电流消耗会更好。
此致、
詹姆斯