This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何通过 Linux 命令写入 EEPROM?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365526/tps25750-how-to-write-the-eeprom-by-linux-command

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

我有一个运行 Linux 的 CPU、它通过 I2C 连接到 TPS25750。 TPS25750包含一个 EEPROM 以用于保存配置。 我想使用 Linux 命令(i2cset、i2cget )将配置值写入 EEPROM。  有可能吗? 如果是、请提供一些向 EEPROM 写入配置值的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="601397" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365526/tps25750-how-to-write-the-eeprom-by-linux-command 是否可以?

    可以。  我不知道有任何例子。  请考虑使用 GUI 工具来生成二进制文件、然后使用 Ardvark 等工具对 EEPROM 进行编程。  可以使用监听器来查看如何执行对 EEPROM 的写入。

    或者、也可以直接写入 PD 控制器、《技术参考手册:补丁突发模式示例》中对此进行了介绍

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf#page=52

    最后、不推荐使用 TPS25750。  请使用 TPS25751。

    此致、
    克里斯