This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq7659202

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364522/bq76952-bq7659202

器件型号:BQ76952

您好!

我从 DASTATUS5读取最大电芯电压和最小电芯电压()  
我的电池为15节电池、在校准中为 bq (vcellmode 配置为0xbfff)

我把第15个细胞连接成第16个细胞,并对第15个细胞进行分类。

但现在当我读取缓冲器时,[14]电压/值显示为0 ,因为这个最小电芯电压总是显示为0 ,而不是最后一个电芯[15]。

如何获得直接从 bq 读取的准确的最小电池值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您能否向我发送此配置的原理图? 如果测量值为0、听起来好像电池短路了。

    原始  DASTATUS5 ()十六进制值是什么?

    您不使用 cell 命令有什么原因吗? 您可以在发送0x14后开始执行块读取并读回32个字节、以获取全部16个电池电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我希望读取最小电池和最大 电芯电压不是所有电芯电压、对于最小和最大电芯电压、我在此读取了 DASTATUS5命令。最小电芯电压读取错误的值。

    请仔细研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    啊,我看,我误解了你从图像中读出的内容。 为我的困惑道歉!

    即使电池配置为短接、ADC 仍将测量短接的电池(因为某些应用可能使用它们来测量互连电阻)。

    因此、我认为 器件很可能会将此短接电池视为电压的最小值。 我可以内部检查、看看是否是这样。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙