This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如果 VIN2较高、VOUT 不切换到 Vin1

Guru**** 2525550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363323/tps2121-vout-not-switching-to-vin1-if-vin2-is-higher

器件型号:TPS2121

您好 TI

我们正在研究 TPS2121非常适合的设计。

我们面临的问题是 IN1 可以高于或低于 IN2。

从 IN1运行正常、它会正常切换到 IN2。

Howeve 如果 IN2的电压高于 IN1、一旦 IN1再次有效、它将不会切换回 IN1。

是否有办法强制 VOUT 回到 IN1?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是否使用 VIN1 -> PR1 -> GND 之间的电阻分压器? 您是否有可以分享的原理图? 如果您更愿意通过论坛聊天分享、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请参阅随附的原理图和仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    该原理图根据您希望实现的目标而适用。 我想注意的一点是、由于器件在末端切换回 IN1、看起来该模型卡在二极管模式、输出较高的输入。 您能否探测 PR1并进行健全性检查? 基于这一点、我确信在移植到 LTSPICE 时仿真模型中存在错误、因为当 IN1有效时(PR1 > 1.04V 时)该器件应切换回 IN1。

    您是在电路板中还是仿真中看到过这种行为?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们已检查 PR1并确认它高于 VREF。 我将仔细检查并提供星期一到星期五的  

    到目前为止、我们尚未订购任何电路板、因为我们希望在订购之前确认其适用性。

    您是否能够支持原生格式的仿真? 或者以其他方式验证行为?

    感谢您的快速支持。

    此致  

    弗兰克·塞韦林森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我认为最好 在实验室中核实这一点、然后向您发送波形、以便能够最准确地反映行为-我可以在星期一这样做。 这对您有用吗? 如果您的电路板原理图与您在上面发送的原理图不同、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    听起来很棒、期待您取得出色的成绩。 我想我们会针对最终电路板调整一些电阻器值、但我们主要需要 IN1优先级已确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    实验室测试是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请参阅随附的波形。 这是使用您发送的 SPICE 原理图中的设置。 蓝色为 VIN1、Teal 为 VIN2、洋红色为 VOUT、绿色为 ST。

    目前、该器件设置为在 VIN1 = 4.71V 时进行开关。 如果 VIN1始终约为14V、则我建议将阈值设置为>10V、以减少下游器件发生 UVLO 以下情况的可能性。 由于 VIN1下降压摆率非常慢、因此它突出显示了在器件切换到 VIN2之前 VOUT 下降到4.71V。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    在测试中、VIN1和 VIN2看起来都在12V 左右。 主要问题是当 VIN2 > VIN1时芯片是否工作。

    您能否在 VIN1 =12V 且 VIN2 =14V 的条件下对其进行测试?

    如果我漏掉了任何内容、请告诉我  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    当然可以、在切换电源时我错误地将 VIN2设为12V -为此深表歉意。 今天我将在 VIN2 = 14V 的条件下进行测试。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请参阅随附的、其中 VIN2 = 14V。

    谢谢。

    帕特里克