This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:较高占空比时的降压转换不稳定

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365808/uc2843a-buck-convert-instablity-at-higher-duty-cycle

器件型号:UC2843A

您好!

我已经设计了一个 同步降压转换器与 uc2843A。 我已通过 RCD 电路从 PWM 输出导出斜率补偿斜坡、以生成可调节的斜坡占空比。 将斜坡添加到 CS 引脚。 我所面临的问题是、在像85%以上的较高占空比下、存在不稳定现象。 微分方程。 因此、我想知道峰值电流模式控制是否存在任何最大占空比限制。  如何在较高的 duty 周期中实现稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论最大占空比为 D=Vout/Vin、但考虑到在所有工作模式下避免跨导所需的上升/下降时间、导通/关断延迟和死区时间、85%是不错的。 您添加的斜坡补偿越多、使电流模式控制显示为电压模式控制的效果就越好、并且如果您添加过多的人工斜坡、转换器将需要一个3型补偿器、而不是通常情况下的2型补偿器。 您是否确定"不稳定性"不是 ISENSE、FB 或 COMP 上的噪声导致的、或者是低侧同步 MOSFET 导通时出现的 dV/dt、或者是 HS 与 LS 栅极驱动器之间的延迟或同步 MOSFET 体二极管反向恢复噪声不匹配?  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在85%占空比后不久便会出现不稳定情况。 ISense 引脚上的噪声没有问题。 如果将死区时间添加到低侧 PWM、高侧保持不变。