This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:关于关断模式转换期间的 NFAULT

Guru**** 2598745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364141/bq79616-q1-about-nfault-during-shutdown-mode-transition

器件型号:BQ79616-Q1

按照数据表9.4.1.1.2中的步骤(进入停机模式)将使 NFAULT 有效。
我想知道是什么导致 NFAULT 置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉宏

    关闭器件会复位 UART 引擎、导致设置 FAULT_COMM1[COMMCLR_DET]。 但是、一旦您向器件发送了 SHUTDOWN 命令、NFAULT 输出就无效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben San、

    谢谢回答。
    我还有其他问题。

    是否可以屏蔽 FAULT_COMM1[COMMCLR_DET]的故障?
    如果它可以被屏蔽、如果我发送一个屏蔽了 FAULT_COMM1 [COMMCLR_DET]的关断命令、NFAULT 是否不会被置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉宏

    您可以使用 FAUL_MSK1和 FAULT_MSK2寄存器屏蔽故障、并可以使用 FAULT_MSK2[MSK_COMM1]屏蔽所有 FAULT_COMM1。 您可以在发送 SHUTDOWN 命令之前尝试设置此位。 如果这不起作用、您可以尝试在关闭之前通过设置 DEV_CONF[NFAULT_EN]= 0来屏蔽所有故障。  

    此致、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben San、

    感谢您的建议。
    我尝试了你建议的方法,但没有一个工作。
    是否还有其他需要考虑的要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉宏

    如果在发送 SHUTDOWN 命令之前使用 DEV_CONF [NFAULT_EN]= 0禁用了 NFAULT、并且在您关闭时 NFAULT 仍在切换、则很可能始终会发生这种短暂的切换。 请记住、发送 SHUTDOWN 命令后输出 NFAULT 无效、因此必须将其忽略。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben San、

    我在关闭后得到它、我将忽略任何输出 NFAULT 引脚。

    非常感谢。