This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:电芯10的电压在充电过程中异常波动、并且保险丝熔断。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366239/bq77216-cell10-voltage-fluctuates-abnormally-during-charging-and-fuse-blew

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76952

工具与软件:

尊敬的 BU 朋友们:

我的客户遇到了  BQ77216的异常现象。

BQ7721602 (100R+220nF 滤波器)+ BQ7721609 (1K+100N 滤波器)应用。
当电池组充电时、三端保险丝自动熔断。 我查看了充电数据、发现了一些异常情况。
下图显示了充电过程中 CELL9和 CELL10的电压。 充电可分为3个阶段。
阶段1:正常充电阶段。 与 CELL9和其他单节电池的电压相比、CELL10的电压有异常波动。
阶段2:此时、三端保险丝熔断、充电器反复打开/关闭输出、尝试继续充电。 CELL10的电压波动更为严重。
阶段3:充电器爆炸、输出关闭。 CELL10的电压有异常波动。

我的手在她的大腿上轻轻地抚摸着她的阴蒂,她的乳头依然高高地挺立着,我感觉到她快要丢了。 与主机检查数据后发现 CELL10的电压保持稳定、没有更多异常波动。
维修保险丝后、为电池组充电和放电、并确认电池单元正常。

以下是客户的问题:

1. AFE 收集的电芯电压波动的可能原因是什么?
2. CELL10的波动是否可能触发了 BQ7721609的二级保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我假设您指的是 BQ76952、我没有看到您提到它。 您能否分享此设计的原理图以便我们进行审查?  

    BQ7721609的哪个引脚处于活动状态? COUT 或 DOUT? 这可以帮助我们调试可能触发了保险丝的因素。 从图中看、我不认为波动是触发的原因。

    所示的波动与 AFE 似乎无关。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙