This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB-C I/O 集线器 CAN#39;使用 TI TPS65987DDH IC 点亮 MSI Optix MAG161V 和 MSI Optix MAG162V 显示屏

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359565/tps65987d-usb-c-i-o-hub-can-t-light-up-msi-optix-mag161v-and-msi-optix-mag162v-display-with-ti-tps65987ddh-ic

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS55288

附加了 USB-C I/O 集线器方框图。

附加了 USB-C I/O 集线器电流 F/W *。pjt 文件。  e2e.ti.com/.../p473_5F00_out_5F00_if_5F00_01_5F00_U35-DFP_5F00_987D_5F00_F7071038_5F00_USB3-initial-events_5F00_20240424_5F00_disable-support-USB-Gen2-signaling-in-0x51_5F00_full.zip

USB-C 显示列表:

无适配器(TPS55288的输出):

ELO、ET1002L => USB-C 电缆标准插头和反向插头测试正常通过。

Asus、MB16AC => USB-C 电缆标准插头和反向插头测试正常通过。

MSI、Optix MAG162V =>失败(始终显示 MSI 徽标、重复重新启动…)

MSI、Optix MAG161V =>失败(显示无信号、然后关闭显示)

ELO、ET1502L-2UWC-1-G => USB-C 电缆标准插头和反向插头测试正常通过。

DN、D1150 => USB-C 电缆标准插头和反向插头测试正常通过。

 

带适配器:

DN、D1150 => USB-C 电缆标准插头和反向插头测试正常通过。

ViewSonic、VS17552 => USB-C 电缆标准插头和反向插头测试合格。

请帮助检查 TPS65987DDH USB-C F/W、以便使 MSI Optix MAG161V 和 MSI Optix MAG162V 显示器亮起。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您已经附加了 bin 文件。 您可以附加.pjt 文件吗? 您是否还能提供未通过测试的 PD 日志?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉~~  

    将 USB-C F/W 更新为*。pjt

    thankse2e.ti.com/.../p473_5F00_out_5F00_if_5F00_01_5F00_U35-DFP_5F00_987D_5F00_F7071038_5F00_USB3-initial-events_5F00_20240424_5F00_disable-support-USB-Gen2-signaling-in-0x51.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jay、我将回顾 pjt 文件。 您是否碰巧有未通过测试的 USB PD 日志?

    -康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 固件

    注意

    P473_OUT_IF_01_U35 DFP_987D_F7071038_USB3初始事件_20240424_DISABLE 支持0x51中的 USB Gen2信号传输

    终端客户原始固件、原始 I2C 控制器事件表+禁用支持0x51中的 USB Gen2信号

    P473_OUT_IF_01_U35 DFP_987D_F7071038_USB3初始事件_20240425_DISABLE 支持0x51_DRP 设置中的 USB Gen2信号传输

    终端客户原始固件、原始 I2C 控制器事件 表+禁用在0x51中支持 USB Gen2信号、并从仅 DFP 更改为 DRP wieh Sink 0A  

    P473_OUT_IF_01_U35 DFP_987D_F7071038_USB3初始事件_20240425_DISABLE 支持0x51_DRP -20240515中的 USB Gen2信号传输

    TI FAE Kai 遵循此 应用手册 (https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf)修改 I2C 控制器事件表、以控制 TUSB1046

    P473_OUT_IF_01_U35 DFP_987D_F7071038_USB3初始事件_20240425_DISABLE 支持0x51_DRP -20240515-2中的 USB Gen2信令

    TI FAE Kai 遵循此应用手册修改 I2C 控制器事件表、以控制 TUSB1046并设置 TUSB1046 HPD 强制 H

     

    我们发现 ELO 监视器与 DP 分配 D(2通道 DP+USB)可以工作,但 MSI 监视器(通过我们的传递文件名)与分配 C(4通道 DP)将在显示失败,系统可以检测到 MINITOR 设备,但只是没有 display.e2e.ti.com/.../20240515-test-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新问题

    ELO MONITOR (Pass ) assignment D, CC log show :

     

    MSI 监视器(失败)分配 C,CC 日志显示:

     

    1. 由于来自 MB 的信号是2通道+USB,该信号是否能支持4通道 DP 输出?
    2. 请帮助检查此 MSI 监视器 CC 日志是否可以从 CC 日志接受4Lane DP?

     

    附加的 CC 日志是从 MB 到 Hub port.e2e.ti.com/.../20240515-log-at-MB-to-Hub-port.zip 的日志

    更新 I/O 集线器 USB-C 信号方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jay。 给我几天的时间来回顾这些内容、我会给您提供一些有意义的更新。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    1.来自 MB 的信号是否可以是2Lane+USB,以支持4 lane DP 输出?

    2. 请帮助检查此 MSI 监控器 CC 日志是否可以从 CC 日志接受4通道 DP?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    根据提供的日志、监控器仅支持分配 C、因此它需要4个通道来显示、但是集线器系统上的硬件设计只提供2个通道功能。

    由于这是显示器的问题、我将继续并将其标记为已关闭。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。