This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:充电未终止

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367158/bq25750evm-charge-does-not-terminate

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我´m BQ25750´s 它 EVM。

我的问题是、在 bqStudio 中、 充电电流大大低于 ITERM 中配置的电流、但是 CHARGE_STAT 保持在 Taper Charge (CV 模式)模式。 问题可能是什么?

此致、

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    我对此有几个问题:

    ITERM 设置为多大的电流?

    如果 ITERM 小于2A、是否出现 EN_PFM=0?

    此外、您可以发送充电器的寄存器日志还是 BQStudio 中的寄存器屏幕截图?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    清除 EN_PFM 位解决了问题! 谢谢!

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!

    我要将该线程标记为已解决。 如果您有任何其他问题、请告诉我。