This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:TPS56C231 Webench 设计问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364165/tps56c231-tps56c231-webench-design-question

器件型号:TPS56C231
主题中讨论的其他器件: TPS56C215

团队成员

这是一个不错的选择。 的典型 输出、其中 Vin:6.2V Vout 5.1V Iout=7A。

但是、如果我使用 TPS56C215、它可以正常工作。

你认为差异是正常的吗? 以及如何产生差异。

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对我来说、这似乎是一个 bug。 TPS56C215具有相同的规格、同时该设计使用该器件运行、不会出现任何问题。

    请允许我进一步研究这一问题,我将在今后几天作出答复。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此分配给 WEBENCH 团队以找出问题所在。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们能够重现该问题。

    由于工作频率为800kHz 的 TPS56C231达到最短关断时间、当前器件在上述条件下失败。

    而对于器件 TPS56C215、工作频率为400kHz、因此我们创建了该设计。

    我们正在努力纠正 TPS56C231中的问题。 我们也会随时向您更新相关信息。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,倭马亚尔

    感谢您的帮助

    因此、在上述条件下、我可以通过其他频率来使用 TPS56C231?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、 所报告条件下的器件 TPS56C231应以 400kHz 的频率工作。

    我们正在努力纠正  TPS56C231中的问题。 我们也会随时向您更新相关信息。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,倭马亚尔

    是否有任何有关此问题的更新?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们已更新器件的 WEBENCH 模型、上述问题已解决。 更新暂时在6月中旬在 TI.com 上提供。

    此致

    沙欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何沙宪

    好的,谢谢

    BRS

    布赖恩