This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:移除适配器电源后、VSYS 关闭

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363343/bq25750evm-vsys-is-off-when-the-adapter-power-is-removed

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756

大家好、

我们正在测试 EVM 上的电源路径运行情况、但在 移除适配器电源后、VSYS 已关闭。 您能指导我们检查哪些内容吗? 谢谢!  
测试条件:
VIN= 20V
VBAT= 24V
VSYS= 5A

此致、
谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    从 BATDRV 引脚到 GND 的电压是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请查看下面的波形。  

    此致、
    谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    只是为了确保电池电压在24V 下保持不变?

    您能否使用万用表的二极管/电阻功能来检查 BATFET 是否正常工作?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、在24V 下 VBAT 保持不变。 仅使用适配器和仅使用电池运行正常。 直流至交流转换也很好。

    此致、
    谭婷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您可以向我发送寄存器的屏幕截图/文件吗?

    请告诉我、检查 FET 的电阻是否可以确认 FET 仍处于正常工作状态。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们已确认  BATFET 可以正常工作。

    寄存器:

    添加更多波形:

    -适配器电源移除后重试 BATDRV @系统5A 负载

    -系统无负载条件

    此致、
    谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们发现、如果我们将 EVM 上的 VIN 增加到30V (从20V 增加)并短接 Q8、则可以正常运行。 供参考。 但项目需要20V 输入。

    此致、
    谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我看到您在使用 BQ25756 bqz 文件。 以下是 BQ25750 bqz 文件的链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357451/faq-bq25750-bqz-file-for-bqstudio

    应在 VAC 超出 ACUV/ACov 窗口后开启 BATFET。 当移除负载时、您能否测量 VAC 上的电压?

    对于您发送给我的寄存器、这些寄存器是来自 BQ25756而充电器是否插入了 VIN 或 VIN 是否被移除?

    此致、
    E·加洛韦