This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:针对高电流系统的48V 保护

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366308/lm7480-q1-48v-protection-for-high-current-system

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我将使用 LM74800QDRRRQ1开发一个理想的二极管。 在不工作状态下、我需要抵制高达+52V 和-52V 的永久连接、因为操作人员可能错误地将48V 电源连接到它。 实际工作范围高达16V。 由于大电流可以在晶体管内部流动、因此在保护断开负载的情况下、我预计会出现高电压尖峰。 因此、我将使用数据表10.3章中提供的配置、将尖峰钳位到大约80V。 我已在 Matter https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969902/lm7480-q1-48v-automotive-rail-protection-in-addition-to-12v-and-24v-rails 上阅读过此主题、但我想提几个问题:

  1. 为什么引脚 VSNS 和 SW 在外部连接? 我计划使用 UVLO 功能将电阻分压器连接到输入电压
  2. 您能否解释一下二极管 D2如何在首次启动时向电荷泵提供电流?
  3. 是否可以通过梯形电阻将 OV 引脚连接至 SW、是否应该从外部进行连接? 我希望 OV 电压低于 VSNS 上的钳位电压
  4. 能否驱动多个并联的 MOSFET? 我认为选择合适的 CCAP 是可能的、我说得对吗?
  5. 采用此配置的驱动器是否仍作为理想二极管工作、并在高达-52V 的电压下保护系统?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    为什么 VSNS 和 SW 引脚在外部连接? 我计划使用 UVLO 功能将电阻分压器连接到输入电压

    使用它您无法实现 UVLO、因为 EN 需要为高电平才能使电阻梯处于工作状态。 这意味着您使用 EN/UVLO 来检测错误的 EN/UVLO。

    您能否解释一下二极管 D2如何在首次启动时向电荷泵提供电流?

    在首次启动期间、它不起任何作用。

    是否可以通过梯形电阻将 OV 引脚连接至 SW、是否应该从外部进行连接? 我希望 OV 电压低于 VSNS 上的钳位电压

    这一点。

    可以驱动多个并联的 MOSFET 吗? 我认为选择合适的 CCAP 是可能的、我说得对吗?

    是的、您可以驱动并联 MOSFET

    5.此配置下的驱动器是否仍作为理想二极管工作并在高达-52V 的电压下保护系统?

    该驱动器的额定电压为-65V。 只要不超出引脚上的绝对最大值、系统就会受到反极性保护。  

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的快速回复。 我对你的答复仍有一些疑问:

    1. EN 应具有比 UVLO 检测更低的振幅、我不明白为什么在此配置中无法使用它

    2. VS 如何在两个晶体管都关闭且电阻为10k 的电荷泵提供所需的电流? 通过10k 电阻器的小电流是否足以为芯片供电?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    1.我现在不确定我是否理解正确。 您正在计划从与 SNS 和 SW 连接的电阻梯检测 UVLO 吗?

    在该配置下、EN 永远不会变为高电平、因此无法实现。

    但是、如果绕过 VNS 和 SW 开关、仍然可以使用电阻梯实现 UVLO。 该值如数据表图表中所示。

    2、通过10k 电阻器的小电流没有问题。 加载电荷泵时、IC 需要更多电流。 即 DGATE 切换时。 比如在电力线上叠加交流电的情况下。 为了解决这个问题、我们使用了二极管 D2提供电流。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    1.不,对不起,我没有正确地解释我。 梯形电阻用于过压、这没问题。 比我有另一个、它实际上是来自输入端的简单分压器。 我想我有点困惑。 EN/UVLO 引脚上有分压器。 我想了解的是、是否需要外部连接 VSNS 和 SW。

    2.好的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    如果要降低系统的电流消耗、可以使用 VSNS 和 SW 之间的开关。 仅在 EN 为高电平时启用。 如果这对您来说不是问题、您可以通过将 VSNS 短接至 SW 来禁用该开关、并将其连接到 VS。

    基本上、VSNS 和 SW 的阶梯用于降低系统的 Iq。

    此致、

    S·迪尔