This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:与 TPS25751D 结合使用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360183/bq25790-using-in-combination-with-tps25751d

器件型号:BQ25790
主题: TPS25751中讨论的其他器件

我将把 BQ25790和 TPS25751D 用于2节电池充电系统。
我有2个问题。

第1次>

如果 TPS25751D 检测到 BC1.2、则 BQ25790未连接到 DP/DN、BQ25790功能是否存在问题?

恐怕 ICO、例如 VINDPM 无法运行。   

第2次>

请告诉我如何在 TPS25751D 中执行 BC1.2检测、是否需要在 App-Custom-Tool (Web)中将 GPIO 4/5设置为 DP/DN?
在我的电路板中、TPS25751D 与 DPDN 相连、但无法成功检测。

对 DPDN 波形没有任何操作。

当 BQ25790连接到电路板上的 DPDN 而 TPS25751未连接时、它可以提供 BC1.2保护。

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    关于1、我建议使 BQ25790 DP/DN 引脚悬空、从而将输入电流限制寄存器设置为3A。 VINDPM 自动设置为0.7V、低于5V =4.3V。 751D 固件应禁用 ILIM_HIZ 引脚输入电流限制钳位、或者您可以将 ILIM_HIZ 引脚直接连接到充电器 REGN 引脚。  默认情况下禁用 ICO。

    关于2点、我会将其转发给支持751D 的团队。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    请告诉我如何在 TPS25751D 中执行 BC1.2检测、是否需要在 App-Custom-Tool (Web)中将 GPIO 4/5设置为 DP/DN?
    在我的电路板中、TPS25751D 与 DPDN 相连、但无法成功检测。

    对 DPDN 波形没有任何操作。

    当 BQ25790连接到电路板上的 DPDN 而 TPS25751未连接时、它可以提供 BC1.2保护。

    [/报价]

    两个器件都可以支持 BC1.2、但只应连接一个。 如果您有一个 PD 控制器(TPS25751)、则应连接该控制器。

    正确、只需简单地将 DP/DN 引脚连接至 Type-C 连接器上的相应引脚、并针对 BC1.2回答 GUI 调查表。 如果尚未完成、还需要选择高级模式并为 D+/D-配置 GPIO。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的回复。
    关于1、我还有一个问题。
    BQ25790的任何功能如果未连接到 DPDN 信号、是否无法运行或改变其行为?
    ーーー

    Chris、您好、谢谢回复。
    关于2、我将尝试 GUI 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、我还有一个关于 TPS25751D 的问题。
    是否可以在没有任何复位 CMD 的情况下重试 BC1.2检测? (与 BQ25790的 FORCE_Indext reg 类似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    BC1.2检测在连接时发生、没有办法在不复位连接的情况下重试。 所有可用的命令都可以在 TRM 中找到、似乎没有专门重试 BC1.2的命令。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomonori:

    关于1,我又有一个问题。
    BQ25790的任何功能如果未连接到 DPDN 信号、是否无法操作或更改其行为?

    不可以、 BQ25790的任何功能如果未连接到 DPDN 信号、则不能运行或改变其行为。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
     关于 TPS25751D、我还有2个问题。
    1) GUI 设置
      我已经检查了 TPS25751D 设置、它已经将 GPIO4/5设置为 D+/D-、但它们是 GPIO (不是 ADC)。
      当 GPIO4/5被设置为 D+/D-(复用)和 GPIO (AnalogInputCTL )时、它是否无法进行 DPDN 检测?
    2) BC1.2重试程序
      重试 BC1.2的唯一方法是 GAID 或 GAID CMD?
      GAID 已硬复位、无法接受 VBUS 不连接。
      GAID 是软复位的,它是否能够继续连接 VBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    1) GUI 设置
      我已经检查了 TPS25751D 设置、它已经将 GPIO4/5设置为 D+/D-、但它们是 GPIO (不是 ADC)。
      当 GPIO4/5被设置为 D+/D-(复用)和 GPIO (AnalogInputCTL )时,它是否不能进行 DPDN 检测?

    对于 BC1.2而言、GPIO 应设置为 D+/D-并设置为 GPIO、  不是 ADC。 当我拍摄上面的照片时、我正在更改一些其他设置、但对于 BC1.2来说、它不应该被设置为 ADC。 很抱歉那里的混乱。

    2)BC1.2重试程序
      重试 BC1.2的唯一方法是 GAID 或 GAID CMD?
      GAID 已硬复位、无法接受 VBUS 不连接。
      GAID 是软复位的,它是否能够继续连接 VBUS?

    遗憾的是、如果不对 TPS25751D 进行复位或分离、则无法重置 BC1.2协议。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris 和 Jeff:

    很抱歉这么晚才回复。
     我需要能够重试 BC1.2合约、因此我选择了 BQ25790来执行该操作。


    谢谢。此致、