This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359071/bq27426-bq27426

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好!

我正在研究 BQ27426电量监测计。 我想知道几个问题的答案、

1.我已经使用黄金学习数据配置了电量监测计

2.我已经将电池化学 ID 配置为3142

但仍然无法获得电池的准确读数、我可以看到电池电压存在偏移。

golden learning 数据是在530mA 电池上进行的、我正在使用其他电池(410mA)、  

这可能是导致读数不准确的原因吗?

是否还需要配置其他任何参数以便从电量监测计中获取准确值?

感谢任何帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:

    为了澄清,在完成了对530mA 细胞的黄金学习后,是否已将410mA carto 连接到测量仪表上?

    如果是、这很可能是问题所在。 在另一个电池上完成黄金学习后更改电池会极大地影响监测计的性能、因为获取的值和测量是针对另一个电池进行的。

    如果您使用的是410mA cell、我们建议您在连接该 cell 的情况下完成另一个学习周期。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢您的回复和建议、我会检查一下。 我想确认,还有什么需要配置其他的黄金学习参数和配置 chemID 以获得准确的值。 据我所知、BQ27426是基于 ROM 的电量监测计、我们只能配置三种自定义的 chemID、对吗? 是否还需要进行其他配置以获得准确的值?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:

    是的、对于 bq27426、只有3种可配置的化学 ID 可供使用。 我们建议使用 GPCCHEM 工具来找到更适合的方法。

    在学习之前、要配置的最重要的参数是黄金学习参数、例如设计容量、术语电压等。 学习周期完成后、调整其他参数以适应认为合适的应用要容易得多。 如果在学习周期后出现精度错误、请告知我们、我们可以解决这些错误。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    实际上,我收到的化学 ID 值为7459,必须将其配置为电量监测计。 他们在分析后获得了 chem ID。 如果可以将值更改为7459,您能帮助我吗?

    感谢您的及时回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:

    对于要使用的三个预编程配置文件之外的 chemID、将需要使用我们的闪存器件之一。 bq27426无法做到这一点。

    如果您通过 GPCCHEM 工具发送报告、我可以进行查看。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我配置了黄金学习数据、还尝试更新到自定义 chemID。 但是、我从电量监测计获取的电压读数仍然不是很准确。 我已将器件置于充电模式。 电压值明显存在很大的偏移。 可能是什么原因。

    如何验证从电量监测计中读取的所有值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:

    golden learning 完成后、chemID 是否更改? 不应这样做、因为它会极大地影响电量监测精度。

    关于电压差、是否已完成任何校准?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我配置了正确的 chemID、但我尚未针对电压差异进行任何校准。

    谢谢

    阿尔德里纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:

    为了澄清一下、当您说已配置了正确的 chemID 时、您是指 bq27426的三种预编程化学 ID 中的一种吗?

    您能告诉我看到的电压偏移有多大吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我配置了其中一种预编程的化学 ID。 当插入 USB 进行充电时、电压将比拔出时上升约2-3伏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:

    电池和 USB 之间的原理图上是否存在可导致电压上升的连接?

    如果您发送原理图、我们可以来看一下。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺