This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:从应用 VBUS 到/VBUS PG 变为低电平的时间

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366513/bq25883-time-from-when-vbus-is-applied-until-pg-becomes-low

器件型号:BQ25883

工具与软件:

您好!

1) 1)从向 VBUS 引脚施加电压到/VBUS PG 被固定(变为低电平)的最长时间是多少?

2) 2)了解 PG "输入源类型检测完成"后/PWM 变为低电平是否正确?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    1.取决于输入源类型。

    2.是的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-san:

    感谢您的支持。

    1. 输入源有 USB2.0、USB3.0、Type A、Type C 和 BC1.2。 这种情况下的最大值是多少?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我们将在星期五之前与您联系。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    在我的 EVM 上、插入未知适配器后、PG 变为低电平所需的最长时间约为750ms。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔