请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的专家
现在我们有一个设计计划。 将76952连接到单个采集线路时、如果我将一个奇数端子串联、一个偶数端子串联、而不是将同一个端子串联到16个端子、并且两个端子从电池组连接到 BMS 板、那么插入导线时会存在时间差。 如果我先插入奇数端子、或者偶数端子(此时 B+和 B -已经为芯片加电)、它是否会影响使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家
现在我们有一个设计计划。 将76952连接到单个采集线路时、如果我将一个奇数端子串联、一个偶数端子串联、而不是将同一个端子串联到16个端子、并且两个端子从电池组连接到 BMS 板、那么插入导线时会存在时间差。 如果我先插入奇数端子、或者偶数端子(此时 B+和 B -已经为芯片加电)、它是否会影响使用。
尊敬的 Gabriel:
根据连接的两个端子之间的时间差、可能会触发一些保护功能。
对于这种连接电池的方法、我们看到的一种常见行为是 OV 可能触发。
这是由于一个或多个电芯输入的差分电压由于内部平衡 FET 的体二极管传导其下方电芯的电压而变为负值所导致的。 内部测量 ADC 并不用于测量-0.2V 左右以下的电压、体二极管会导致-0.3V 电压出现在输入上。 然后 ADC 将下溢并提供其最大值、从而触发 OV。
为了尽可能延长每个端子的连接时间、我们建议的一种简单权变措施是在 BAT 引脚的迹线上添加一根跳线、以便您在连接 BAT 电池时断开 BAT 与电池的连接。
此致、
马克斯·韦博肯