This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:原理图审阅和建议

Guru**** 2502845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368445/tlv743p-schematic-review-and-recommendation

器件型号:TLV743P

工具与软件:

技术专家、您好!

我们使用 TLV74318PDQNR、请帮助查看原理图。

Vout = 1.8A、I_max  = 0.16A、 I_oc = 0.36A、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经查看了原理图、并发表了以下评论:

    1.几乎所有组件都标记为"整合"、包括 LDO、请确保这正是您计划执行的操作。

    2. R441:您目前已将此标记为要填充。 在原理图中、这是一个零欧姆电阻器、您最终会将输入与输出短接。 我建议你把它删除。 如果您计划将这些测试点用作测试点、建议在原理图中使用测试点、以免造成任何混淆。

    除此之外、电容器值和电压似乎与数据表上的建议一致。

    此致、

    鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bobby 您好、

    感谢您的答复和建议。