This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:有关 TPS65983B 的 OCP 问题

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368471/tps65983b-ocp-question-about-tps65983b

器件型号:TPS65983B

工具与软件:

您好!

 我们的客户在对接应用上使用了 TPS65983B。 他们有一个新问题:连接到 LV L14 gen4笔记本电脑时、充电过程将终止。 我们认为这可能是 OCP、因为我们将峰值电流设置修改为150%或将外部 Rsense 短接即可解决该问题。  

1.客户监控电流并发现最大电流可能约为5.6A。 在20V5A 130%峰值电流 PDO 下是否可以实现此操作?

2.客户想要查找 OCP 发生时的事件。

 a. GPIO 事件 P5V 过流事件:他们看到该事件也将在 PP_EXT OCP 时触发、但在复位 TPS65983B 之前无法清除。 此事件是否也用于 PEXT OCP?

 b.寄存器0x14字节2位处的过流状态0:当客户使用重新放电以漏极6A (20V5A PDO)时、该位将变为1。 但当 Vbus 降至0/CC 重新连接 LV 笔记本电脑问题时、它将保持0。

是否可以使用任何 GPIO 或 I2C 事件来监控 PPEXT 处的983B OCP 问题或我们必须针对该问题进行检查的任何其他事项?

谢谢。此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您联系 E2E!

    请给我一些时间来看看并确认。

    谢谢!

    凯文