This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:组装在电路板上时输入和 GND 之间的阻抗非常低

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369768/lm2990-impedance-between-input-and-gnd-very-low-when-assembled-on-board

器件型号:LM2990

工具与软件:

我在设计中使用了两个 LM2990 IC 将-24V 转换为-12V 和-5V。  
组装完成后、在测量电源线上的阻抗时、我观察到输入端(-24V)和 GND 端子之间的阻抗为0.2欧姆。

我还检查了移除一个稳压器的输入电容器、但阻抗仍然相同。  
请告知此情况是否正常、或者我需要查找任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    请确保万用表探针连接正确。  由于这是一个负 LDO、因此您需要在 GND 上使用正极探头、在 Vout 上使用负极探头。  否则、您可能会无意中正在测量内部 ESD 二极管的非线性阻抗。

    否则、不应该、Vin 与 GND 之间不应有0.2欧姆的电阻。  如果检查探头连接不能解决问题、那么您可能不小心在 LDO 下面放置了短焊料。 您可能需要对 LDO IC 进行回流焊、并使用蒸馏水和异丙醇彻底清洁回流焊区域、然后重新测试。  如果 LDO 下方的焊料过多、则可能需要去掉 LDO、去除 PCB 上的焊料、清理电路板、然后将 LDO 重新焊接到电路板上。

    谢谢。

    斯蒂芬