This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145QRGYRQ1

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370017/lm5145-q1-lm5145qrgyrq1

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146

工具与软件:

我设计了降压转换器(LM5145-Q1)、通过在最大负载下调节反馈电阻器、输入电压为54V、输出电压在1V 到10V 之间变化。 根据无负载的反馈电阻调整、我得到了预期的输出电压。 在最小0.5A 负载时连接负载的瞬间、输出电压下降到输出端出现过多的方程式。 请找到下面的电路图

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、

    继续并在快速入门计算器中输入设计参数和组件值。 它可能是不稳定的。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二级 LC 滤波器使稳定性复杂化。 我建议移除第二个电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、IRF740是超级旧、有损耗的400V FET、在此处并不适用。 我建议使用5 x 6mm 封装尺寸的 FET、最大100V。 查看 LM5146 EVM (12V/8A/400kHz)参考。