This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366486/tps563201-tps563201

器件型号:TPS563201

工具与软件:

您好!  

我计划使用 TPS563201、但需要使用大聚合物电容器以及陶瓷电容器... 但我读出它在超过68uF 电容器后是不稳定的。  

对我来说、我打算使用5个10u 0805陶瓷电容器+ 2个或3个470u 聚合物电容器+ 10 μ F 电容器+ 4.7 uH 电感器(可以选择任何合适的电感器)。  

为了你的友好的帮助,以找出如何这可以很好地工作。

此致、  

霍萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我能知道您使用聚合物电容器的目的是什么吗? 通常仅使用陶瓷电容器可以获得良好的瞬态响应。 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望大幅消除纹波和噪声+高电容、以应对任何负载变化或需求。 我之前在其他设计中测试过它、我喜欢它。

    如果 tps563201可以配合使用、请告诉我如何使用、因为它们从 lcsc 非常便宜地获得。 如果有其他器件型号可以正常工作、请告知我...我认为连续电流模式允许非常高的电容值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    您可以查看下面的应用报告、您需要测量环路以调整输出电容器和反馈网络、从而获得稳定的环路。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae93/slvae93.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有执行任何波特分析的能力或工具。 并非我使用的所有电容都有准确显示的 ESR 数据。

    您能对此提供帮助吗? 甚至近似值对我来说也足够了。

    比如、如果我使用上述电容器、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    高 ESR 电容器可导致更高的交叉频率和更低的相位裕度。 通常情况下、无相位裕度导致不稳定、因此您可以尝试移除 Cff、甚至可以添加一个与较低分压电阻器并联的电容器来获得足够的相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电容器是具有低 ESR、1210 + 0805尺寸的陶瓷电容器。 以及 ESR 约为78-mOhm 的470u 聚合物。 我把一个小的10uF 电气放在一起。 和3欧姆 ESR 来充当阻尼器。

    我可以使用此组合吗?>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入和输出电压的关系、我需要为您运行仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为15、输出为5V 和3.3V。 2安培时为5V、但最大为3.3V 1安培。

    另一个设计是输入为5V、输出为3.3V、电流为3安培。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    在我的仿真中、您可以使用上电阻33.2k 和下电阻10k 以及 Cff 1nF 来得到交叉频率:10.1k、相位裕度54°的结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电阻器和下电阻器分别是什么意思? 您是说反馈电阻器用于设置输出电压? 我没有任何问题。。。 而是使用大容量输出电容器。

    实际上、我在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369098/tps564247-tps563231drlr-tps564247drlr-selection-of-capacitors-and-total-output-ripple 上提出了一个类似的问题、

    因为这2个部分比该主题更让我感兴趣。 请检查一下、如果使用大容量电容器是可以的、请向我报告...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    是的、我的意思是反馈电阻器。  

    此致、

    石屏市