This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:适合设计?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369971/bq24610-suitable-for-design

器件型号:BQ24610

工具与软件:

大家好!

在介绍详细设计的深度之前、我只想再次确认充电控制器是否适合我的应用。

以下是该应用的简要概述:

我将一个 PV40-29B24模块连接到1kV PEAK PV 串:https://www.mornsun-power.com/index/sitesearch/partlink/keyword/PV40-29B24.html

模块的输出为24V、1670mA 峰值。

在白天、我可能能够从模块中获取24V 1670mA。

在夜间、整个系统将处于睡眠状态、只会从电池取电来提供 MCU 的睡眠电流等。

该系统将在白天处于活动状态、并且每10分钟系统将打开一次、两个推挽式转换器将由电池驱动、为 DAQ 提供~1A 电流。

DAQ 完成采样后、MCU 将与 ublox 模块通信、该模块将在数据传输期间拉取~4A 的瞬变。

使用 BQ24610将输入适配器电流限制为1A。

本质上、我希望确保 BQ24610在数据传输期间能够轻松地从电池向 ublox 模块提供峰值电流。 当负载发生瞬态时、BQ24610能够多快地作出反应、

我还想再次确认 PV40-29B24的总峰值功率将是24W (24V、1A)、因为 BQ24610是降压转换器、并且我将有一串4x18650电池(~16、8V OCV)、我是否能够在系统降压时将充电电流设置得更高? 不确定这是否会导致某种形式的不稳定。

最后、如果输入适配器无法提供电流、会发生什么情况? 该器件似乎会使电流斜升、但如果输入电压开始下降、该器件是否会停止?

我将通读数据表、但只是想确保该器件符合我的设计。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我将审阅这些信息。 我将在收集到更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    Unknown 说:
    我主要想确保 BQ24610在数据传输期间不会很难从电池向 ublox 模块提供峰值电流。 我担心 BQ24610在负载上发生瞬变时能够有多快的反应

    我建议订购 BQ24610EVM。 数据表第13页上有一个瞬态响应示例、但是结果会根据您的测试参数而变化。

    Unknown 说:
    我还想再次确认 PV40-29B24的总峰值功率将为24W (24V、1A)、前提是 BQ24610是降压转换器、并且我将具有4x18650电池(~16、8V OCV)串联、我是否能够在系统降压时将充电电流设置得更高? 不确定这是否会导致某种形式的不稳定。

    您需要将充电电流设置为多高? 我们没有24V 输入/16.8V 输出的效率结果。 在100%效率下、最大充电电流为1.42A、但该器件无法实现100%。效率应约为92%至96%。

    [quote userid="281326" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369971/bq24610-suitable-for-design 最后、如果输入适配器无法提供电流会发生什么情况? 似乎设备将增大电流、但如果输入电压开始下降、设备是否会停止?

    BQ2461x 具有动态电源管理(DPM)功能、可在达到输入功率限值时减小电池充电电流、以避免在同时为系统和电池充电器提供电流时使交流适配器过载。

    此致、

    Christian。