This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:自适应电压调节功能

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343185/tps62067-q1-adaptive-voltage-scaling-function

器件型号:TPS62067-Q1

您好!

我的客户想使用 TPS62067AQDSGRQ1 直接替换 NCV6323BMTAMATBG。

TPS62067-Q1是否具有适用于 GEO SEMI GW5xxx 系列传感器 IC 的自适应电压调节功能测试报告? 如果未报告、哪一个器件有此报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、我们不会对特定器件的特定 AVS 电路进行测试和鉴定。

    不过、让我内部讨论一下、下周同一时间再见。 (我们将在复活节假期至4月2日)

    您能否与我们分享完整的测试报告(如上图所示)?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是一份机密文档、我知道 GW5xxx 系列 EVB 指南中提到了 AVS 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我们没有 所需的器件测试报告。

    不过、我来分享一份 应用手册 、其中介绍了如何针对 AVS 配置我们的器件。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户询问请遵循您的应用手册来执行 AVS 功能、当 PWM 占空比为50%时、TPS62067A-Q1是否稳定?

    您能否查看原理图并提出一些建议? 谢谢!

    设计条件如下所示、

    VIN = 5V +/-5%
    输出电压= 0.9V
    PWM 信号= 2MHz、1.8V 占空比0~100%
    输出电压范围= 0.825V~0.945V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我将在今天晚些时候提供反馈。

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    50%占空比似乎可以。

    您能否分享 R4、R5、R20、R19、C8的详细计算结果?

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。

    客户遵循了计算工具。

    e2e.ti.com/.../core-power-with-Adaptive-Voltage-Scaling_5F00_01.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    很抱歉耽误你的时间... 我是在 BIZ 旅行,昨天回来了。

    我将检查计算结果、并在星期五之前回复给您。

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我是背对背的 BIZ 旅行,不能更早地回到你... 我知道已经有一段时间了、对于您的请求、您还需要一些帮助吗。

    很抱歉耽误你的时间。

    谢谢。

    费宾